This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B6950EVM:TPS7B6950EVM

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B6950EVM, TPS7B69, TPS7B69-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505453/tps7b6950evm-tps7b6950evm

器件型号:TPS7B6950EVM
Thread 中讨论的其他器件: TPS7B69TPS7B69-Q1

工具/软件:

我没有得到5V 输出。 如果我的连接错误或需要添加一些内容、pleae 会告诉我。 首先、我将 NO3和 NO4引脚短接至 GND。 在 No1和 No3/4之间、我放置了10uF (陶瓷)。

另外在 No5和 No3/4之间、我放了4.7uF。

我对1号和3号之间的输入施加了12Vdc。 那么我预计输出电压为5V。 输出接近0V。 如果我错了、请告知我。

此致、

Hironari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hironari-san、

    对于 TPS7B6950EVM、引脚3 为 Vout。 如果短接至引脚4 (GND)、则会强制其为0V、这将描述您看到的内容。

    但是、由于您提到的引脚5存在于另一个 TPS7B69封装上、因此 我想澄清一下、如果该帖子被错误标记:您使用的是 具有4引脚 DCY 封装的 TPS7B6950EVM、还是采用5引脚 DBV 封装的 TPS7B69。 我还可以从可订购器件型号中找到这一点(例如  TPS7B6950DBVR 或  TPS7B6950QDCYRQ1)。

    TPS7B69仅采用 DBV 封装销售、但 TPS7B69-Q1 (汽车级版本)在这两种封装中均有出售。  TPS7B6950EVM 使用 TPS7B69-Q1  (汽车级版本)。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory 先生

    非常感谢您的答复。 我实际上使用 SOT23-5引脚封装。 根据数据表、NO3和4引脚为 GND、NO5引脚为 OUT。 所以我将 NO3和 NO4短接。 但我没有使用0.1uF。 此外、10uF 的 GND 连接在引脚3和引脚4上作为 GND。 任何问题。  

    此致、

    Hironari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hironari-san、

    您的配置应按所述方式工作。 NO3和4可以短接、因为它们都是接地的。 电容值应适用。 也在右侧引脚之间。 我在那里没有看到问题。

    引脚2发生了什么情况? 您在什么地方对其进行测试(什么电路板等)? 使用多大负载?

    还有可能损坏部件的可能性、您是否也可以在相同的配置中尝试任何额外功能?

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory 先生

    正如您所指出的那样、这项工作已经成功。 5V 的总电流小于100mA。 似乎还可以。 我不知道 PIN2的含义 ,因为 NC 我打开了。  有什么问题吗?  

    Thak you 和 best REGRDS、

    Hironari