工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我想问 Christopher Lim1、是否 USBCPD_RDO 1.0.2已经实现了本主题中所述的更新 Application_Customization_Tool 寄存器补丁:
现在、我写入以继续先前关闭的线程:
我调试了我们的应用并发现、在 PR_Swap 启动之后、在我们的应用中只触发了一个受电方转换完成中断、但此 IRQ 请求了错误的新合约对象位置0。 它处于故障状态。
我是否必须遵循不同的过程才能实现 PR_Swap 功能? 或者、对于已完成灌电流转换的中断的标准处理在此处应该可以正常工作?
谢谢你