This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:复位学习以进行测试

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505874/bq27z746-resetting-learnings-for-testing

器件型号:BQ27Z746
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我有一位客户询问以下问题。 请提前告诉我您的想法和感谢!

"为了测试我们的设置、我们希望有一个清晰的起点、而不需要积累任何知识。 执行该操作的正确步骤是什么? 我尝试了将0x0028发送到0x3e、但似乎还有其他 选择。"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    要为电池电量监测计提供一个清晰的起点、最简单的方法是使用原始固件对电量监测计进行重新编程、并会重置您之前在电量监测计上设置的参数。 这就好像是工厂停工一样。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    客户询问之前的学习内容是否会影响? "我觉得这可能会影响它的残差、例如容量?"

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcos、

    它不应该影响任何值、无论您在重新刷写固件时是否需要重新运行学习周期、从而提供 Qmax (最大能力)。 唯一会影响 Qmax 的因素是您的校准和参数、但一旦您重新刷写 IC、它们将恢复出厂状态。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    "如果我们未启用 Gauging()(0x0021)、是否需要学习周期? 如果是、您能告诉我获得提供 Qmax 的适当学习周期的要求吗?"

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    下面附上了一个适当的学习周期来获取 Qmax 以及 EVM、以便为该点设置电池电量计。

    学习周期:
    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts = 1745614928389&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluuch4a/sluuch4a.pdf?ts = 1745614978085&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ27Z746EVM-047

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢文档。 我刚刚下载了 BQStudio、发现可以导入默认值。 是否有办法在不连接 EVM 的情况下将其导出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您可以在"Data memory"选项卡>> Export 中将值作为.gg 导出。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 EVM、它应该会显示为灰色吗? 除非缺少设置、否则无法导出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的、您是对的、如果没有 EVM/PCB、它将显示为灰色。 我相信如果没有连接 EVM、您无法更新/导出参数。

    谢谢您、
    Alan