This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:解封器件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494095/bq41z90-unseal-device

器件型号:BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

您好、我正在努力解封设备、需要详细帮助。 具体而言、我需要以下方面的分步指导:

  1. 在中编写内容 目标地址 字段中。

  2. 要在中使用的命令 发送命令 字段中。 我们是否需要执行此操作 发送命令?

  3. 详细信息、以包含在中 读取/写入块

您能否详细介绍一下确保我正确执行解封流程的步骤? 提前感谢您的帮助!

下面是我的方法的屏幕截图:
   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja,

    此问题已分配、将立即得到解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、
    我正在跟进此事。 如果您能就我的查询提供任何更新、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja,

    我请参考第12.7节、了解在技术参考手册中解封您的设备的步骤。

    技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluud63/sluud63.pdf?ts = 1743801875593&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ41Z90

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到 BQ41Z90器件的问题、即 SMB 数据线在运行过程中间歇性中断、从而导致器件断开连接。 当它重新连接时(每隔几秒发生一次)、器件会再次密封。 由于频繁重新连接、我无法及时解封设备以执行必要的操作。

    请提供以下指导:

    1. 在这种情况下有效解封器件的程序。  此外、如果您能以分享解封过程的屏幕记录为例、这将会很有帮助。 这可能有助于更有效地诊断问题。

    2. 解决 SMB 数据线断开问题以防止重复密封的故障排除步骤。

    非常感谢您为解决这些问题提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja,

    在回答您的问题之前、我想深入介绍一下电池电量监测计的设置。  

    -您使用的是 EVM 还是定制 PCB ?

    -如果您使用自己的 PCB ,您可以先尝试在 EVM 上解封电量计

    -你能给我你的原理图检查你的 PCB 如果你使用一个.

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、
    我正在使用 EVM 和 EV2400。 此外、我想补充一点、J21 (I2C)端口也无法正常工作。 无法通过 I2C 协议进行通信。 在通过 SMB 进行通信时、每隔2-3个扫描周期、bqstudio 底部就会显示消息"No Acknowledge from the device"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja,

    我无法通过 I2C 协议进行通信

    bq41z90的固件开发是一个正在进行的过程、目前 BQ41Z90的当前固件版本不支持 i2c、目前没有时间表来确定何时发布下一个固件更新。 但我们建议同时使用 SMBus 通信。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、
    在通过 SMB 进行通信时、每隔2-3个扫描周期、bqstudio 底部就会显示消息"No Acknowledge from the device"。 我也无法通过 SMB 持续通信。
    谢谢您、
    Pooja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja,

    对于这种情况、唯一有意义的事情是由于您的硬件设置。 请确保连接良好、电线正常工作、并且 EV2400工作正常。 我将开始更换 电缆、调试器和 EVM、看看导致断开连接的原因。 我们没有看到其他客户遇到此问题、我已附上 EVM 以寻求帮助。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluud64/sluud64.pdf?ts = 1746048766619&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ41Z90EVM

    谢谢您、
    Alan