This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:当 TPS54160A 用作反相电源时、使 EN 引脚悬空

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508681/tps54160a-leaving-en-pin-floating-when-tps54160a-used-as-an-inverting-pwr-supply

器件型号:TPS54160A
主题中讨论的其他器件:TPS54160

工具/软件:

您好、
 按照 SWIFTINV-CALC-REVE Excel 表和 SLVA317B 文档说明、我使用 TPS54160ADCR 作为+24V 至-6V 的反相电源。 TPS54160数据表指出 EN 引脚有一个内部上拉电流源、如果悬空、则启用 IC、是否可以在使用 TPS54160A 作为反相电源时使 EN 保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pierre  

    是的、在反相降压/升压配置中、可以将 EN 引脚保持悬空。  

    - EL