This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:nPFO 需要400us 的触发时间、但数据表显示25us

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, TPS65218D0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508011/tps65218d0-npfo-takes-400us-to-trigger-but-datasheet-says-25us

器件型号:TPS65218D0
《Thread 中讨论的其他器件:AM3351

工具/软件:

这是我们 将 TPS65218D0与 AM3351配合使用的。  我们测得 nPFO 信号从 PFI 输入降至800mV 阈值以下开始置为有效需要400us。  请参阅随附的。  请提供建议。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

     您是否能够发送您的原理图文件、以便我仔细查看?
    如果您担心隐私问题、您也可以通过电子邮件或直接消息发送。

    谢谢、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    包含几个注释的完整原理图已私下发送给您。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢您发送原理图、我将通过私人消息进行回复。