This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:TPS7A03

Guru**** 2814215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508658/tps7a03-tps7a03

器件型号:TPS7A03

工具/软件:

您好:

您能告诉我、是否允许对 TPS7A03稳压器进行反向偏置、使其输出为3.3V、输入为0V?

1)这会损坏器件吗

2)如果不是,什么是最大的 共模电流?

谢谢、

Stu DeJonge.

sdejonge@lutron.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stu、

    不可以、不允许这样做、这些条件违反了绝对最大额定值、可能会对器件造成永久损坏。 如果系统中可能发生这种反向偏置、则必须添加一个外部阻断元件

    建议的缓解措施

    •  您只需防止意外反向供电;
      • 将肖特基二极管与输出串联
    • 应用必须支持预偏置启动;
      • 选择具有集成反向电流阻断功能的 LDO

    希望这对您有所帮助、

    Vahnroy