This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C52:变压器 WEBENCH 设计

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508708/ucc28c52-transformer-webench-design

器件型号:UCC28C52

工具/软件:

我使用的是 WEBENCH 生成的反激式电源设计、规格如下:

输入:  交流85 V - 265 V (60.0 Hz)
输出:  隔离式24V/2.5A
WEBENCH 指定了一个 TDK 磁芯和一个 TDK 线轴、并对绕组进行了详细的信息、这非常有帮助、但我宁愿找到现成的变压器、这样我们就不必在这里进行卷绕。  如果没有现成的产品、我想向供应商推荐一款能够快速生产几款原型的供应商、然后如果原型成功、则提供大量的原型。   
如有任何帮助、我们将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要根据 Webench 提供的规格与变压器供应商交谈、自行查找现成的产品。 也可以在网络上搜索查找。 根据您的规格、根据我们的支持经验、似乎没有现成的变压器。 通常、我们会将请求发送给变压器供应商、以获得他们的帮助来为我们构建变压器。 我们经常使用 Coilcraft、Wurth 和一些本地供应商。