This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:TPS65982DMC

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS65982DMC, TPS55288, BQ25758, TPS65982, TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499041/tps65982dmc-tps65982dmc

部件号:TPS65982DMC
主题中讨论的其他器件:TPS65994TPS65994BG、TPS65987、TPS55289 TPS55288BQ25758TPS65982TPS65994AE

工具/软件:

我们的工程基于 TPS65982DMC+TPS65994开发的扩展坞、当前遇到的连接到 PC 主机的 TYPEC UFP 端口无法识别 USB2.0器件的 TPS65982DMC 组。TPS65982DMC 的 USB2.0连接到 CH334P USB2.0集线器的端口3。 使用 PC 主机的 UsbTreeView 工具、您可以查看 CH334P 集线器的端口1和端口2是否正常、但端口3 TPS65982DMC 连接无法识别 USB2.0器件。我测量了 TPS65982DMC 的电源。 TPS65982DMC 的 H2引脚 VOUT_3V3和 E1引脚 LDO_BMC 均为0V、其他电源引脚的电源正常。

我们知道 TPS65982DMC 其中包含引导代码。  现在我们有以下问题

1:TPS65982DMC 器件能否通过 K6/L6 USB2.0 (仅在芯片中包含引导代码)进行识别?

2:此外、我是否只能使用 GUI 工具通过 PC 主机烧录应用程序代码、或者是否可以将芯片 TPS65982DMC 交给烧录工厂使用特殊的刻录装置刻录应用程序代码?

3:TPS65982DMC 具有外部闪存 ROM、我们将应用程序代码刻录到闪存 ROM 中、因此 TPS65982DMC 的刻录不无效? 这个外部闪存 ROM 是否用于 GUI 工具烧录时尚应用程序代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的团队成员将很快对此做出回应。

    请问您遵循的参考设计是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此参考基于 Intel:Thunderbolt Barlow Ridge Gamer Dock (bented Owl) DSN 0p5的官方主板。下图显示了我们 TPS65982DMC 部件的接线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    您是否有此项目的 PJT 文件?

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MN06_2D00_MB_2D00_VA_2D00_250102.pdfHiKevin,感谢您的服务,这是您需要的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin.我了解到、虽然我们无法通过 PC 主机识别 TPS65982DMC 的 USB 器件、但我仍可以使用 GUI 工具通过外部闪存 ROM 创建 TPS65982DMC 的完整映像。导出映像应用程序代码并将其刻录到外部闪存 ROM 中。当扩展坞通电并连接到 PC 主机时、TPS65982DMC 通过 SPI 信号组与外部闪存 ROM 通信、从而将应用程序代码加载到 TPS65982DMC 器件中。 然后、在 PC 主机上、您将看到 TPS65982DMC 由 USB 标识。我已经安装了 windows_64bitl_TPS65987_88_Thunderbolt application_customization_6.3.7_B8J 程序。您是否有 TPS65994BG 与 TPS65982DMC 的视频操作教程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我看看是否有任何材料,我可以与你分享周中.

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、我以前从未使用过 TI 的 GUI 工具。 您能否提供 TPS65994BG + TPS65982DM 配置映像的应用程序代码。这样、我可以通过将应用程序代码烧录到外部闪存 ROM 来快速验证 TPS65982DMC 的 USB 器件是否已被识别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS65994BG_5F00_OXP.pjte2e.ti.com/.../TPS65982DMC_5F00_OXP.pjtI 无法创建 imame

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您让我知道! 我现在正在处理此问题、将会有一些文件供您尝试!

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心。  

    我附上了一些幻灯片、这些幻灯片应该会有所帮助!

    e2e.ti.com/.../7658.Creating-Full-DMC-FW-images.pptx

    英特尔或 TI 的任何人员是否都查看过您的原理图?

     对于 TI TBT5设计、我们不支持 MP4247作为外部直流/直流转换器、因为它不在参考设计中。 禁止 OWL 参考设计使用 BQ25758和 TPS55288或 TPS55289。

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的项目要求与英特尔参考主板的要求   有很大不同,所以我的项目原理图集成了两个英特尔参考主板的示意图。Thunderbolt Barlow Ridge Gamer Dock(禁止猫头鹰) DSN 0p5和 Badger BR EGPU REV21.MP4247作为外部直流/直流转换器、用于将12V 升压到20V/4.8A。通过 UFP 为 PC 主机充电。我已要求 CH32V208CBU6的20/21引脚 IIC 配置 MP4247的升压控制。MP4BG 可以通过 GPIO0控制是否由 TPS65994247向 UFP 升压20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢7658.创建完整的 DMC FW 映像.pptx.i 根据 pptx 操作并遇到了一些问题。 因此、我将 TPS65982DMC 的 bin 文件更改为 TPS65982_E001_50_08_DMC.bin。  然后成功生成 full_DMC.bin 文件。我将生成的 full_DMC.bin  文件烧录到外部闪存 ROM 中、发现 PC 主机仍然无法识别 USB 器件组 TPS65982DMC。也许外部闪存 ROM 中的应用程序代码无法成功加载到 TPS65982DMC。此外、我的主板 PD 上的材料为 TPS65994AE、这是 TPS65982DMC 无法成功加载应用程序代码的原因?e2e.ti.com/.../TPS65982DMC.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正确的是、它不能与 TPS65994AE 材料搭配使用。 您必须使用 TPS65994BG 并遵循 Intel 参考设计。

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在中国找到了一家 TI 代理商。 TPS65994BG 尚未公开、并且无法在 TI 官方网站上找到。那么、如何申请 TPS65994BG 材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 今天关闭、抱歉您请求延迟响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能获取这些 TPS65994BG 器件吗?

    谢谢您、

    Kevin