请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS7A94 工具/软件:
大家好!
我们需要减少 EN_UV 引脚周围的空间和元件数量。 我们希望避免将电阻分压器连接到此引脚(根据数据表中的建议)。 是否可以按如下方式连接? 如果不是、原因是什么?
输入电压2、4V。零跳线 R18将被移除/替换为 VIN (引脚1、2)的直接覆铜连接。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好!
我们需要减少 EN_UV 引脚周围的空间和元件数量。 我们希望避免将电阻分压器连接到此引脚(根据数据表中的建议)。 是否可以按如下方式连接? 如果不是、原因是什么?
输入电压2、4V。零跳线 R18将被移除/替换为 VIN (引脚1、2)的直接覆铜连接。