This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:快速放电应用中用于 RSOC 计算的配置。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506323/bq40z50-configuration-for-rsoc-calculation-in-fast-discharge-application

部件号:BQ40Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我们正在开发一款使用 BQ40Z50进行电池管理的电机控制产品、我们有2种电池组放电场景。

场景 A:蓄电池在存放时会随着时间的推移慢慢放电。

场景 B:电池组在运行电机时会快速放电(不到10分钟)

如果我们缓慢地对电池放电、SOC 似乎是准确的。

如果我们快速对电池放电、SOC 似乎过快地达到0% SOC、很明显、剩余电量仍为0%、这是因为我们可以在电机达到0%后继续长时间运行电机

您能否提供有关我们应查看的配置设置的建议、以便使 SOC 在快速放电场景中更准确。 麻烦的区域似乎介于40%和0% SOC 之间。

我们已经确认、这不是由于配置设置而强制 SOC 达到0%的情况、而是更像是在高放电场景中 SOC 从40%快速下降到0%。

此致

Ian