This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78706Z100:静态电流

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507564/bq78z100-quiescent-current

器件型号:BQ7870Z100
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们 发现、HDQ 模式下的 bq78z100静态电流比 I2C 模式下高40uA 左右。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

     数据表不包含 I2C 与 HDQ 的静态电流规格。 两者的功耗应几乎相同。  

    客户如何得出此结论? 您是否检查过两个器件均处于相同状态? (例如、两种状态都有 FET 导通或关断)

    当一个 FET 导通而另一个 FET 关断时、DS 显示了40uA 的电流差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、测试条件是相同的、因为它在具有相同 MOSFET 设置的同一 PCBA 上。 默认情况下、电路处于 I2C 模式。 然后、他们将其设置为 HDQ。 静态最初与 I2C 中的静态相同。 对 PCBA 进行下电上电后、静态电流增加了40uA。 换句话说、如果在将两种模式从 I2C 设置为 HDQ 模式后不进行下电上电、则两者的静态相同。 PCBA 的下电上电似乎会影响电路的工作方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的更新。 我们不会关闭主题并审核您的问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    请在 PCBA 下电上电前后共享一个 BQStudio 日志。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 因为我们的中国工厂在节假日关闭。 我将在下周晚些时候向您提供文件。