主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R2、 GPCCHEM
工具/软件:
您好、
根据数据表、BQ27441-G1A 的最大设计容量为8000mA H. 我正在处理的项目使用10000mA H.电池 是否有解决方法、以便我可以使用 BQ27441-G1A 监控10000mA 电池?
谢谢、
Liam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
根据数据表、BQ27441-G1A 的最大设计容量为8000mA H. 我正在处理的项目使用10000mA H.电池 是否有解决方法、以便我可以使用 BQ27441-G1A 监控10000mA 电池?
谢谢、
Liam
您好 Alan
我正在开发的设计已在硬件中集成 BQ27441-G1A。 最初系统中使用的电池容量较低、然后升级到10000mA 如果还有其他权变措施、而不必重新插接 PCB 以适应 BQ27Z561-R2、这将是优选选项。
系统固件能够更新10000mA 电池的 Design Capacity 和 Design Energy、但%SOC 计算不准确、在60% SOC 点之后、这些计算非常不准确。 例如、当360mA 从电池传输到负载时、 BQ27441-G1A 报告的电池容量下降了大约1384mA、%SOC 从60%下降到45%
如果 BQ27441-G1A 中有一些其他设置可以用于提高此精度、我将很感激您能届时了解。
谢谢、
Liam
您好、Liam、
要查看这是否适用于您的系统、第一步是10000mA 通过 GPCCHEM 工具运行新的 ChemID、然后查看电芯与 BQ27441-G1A 上可用的 chemID 之间的误差百分比差异。 如果误差百分比差小于3%(5%是可行的)、我将不得不在内部与团队进行讨论以了解后续步骤。 无论它是否满足此要求、它仍然不会像广播那样具有超高精度、并且需要在电芯匹配不当的情况下理解该测量仪表。 但是、如果百分比误差太大、则会强制使用新的电池电量计。
GPCCHEM:
https://www.ti.com/tool/GPCCHEM
谢谢您、
Alan