This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:最大设计容量

Guru**** 2536130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507468/bq27441-g1-maximum-design-capacity

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R2GPCCHEM

工具/软件:

您好、

根据数据表、BQ27441-G1A 的最大设计容量为8000mA H. 我正在处理的项目使用10000mA H.电池 是否有解决方法、以便我可以使用 BQ27441-G1A 监控10000mA 电池?

谢谢、

Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liam、

    由于您正在等待使用具有预编程 chemID 的电池电量计、因此无法使用高于8000mA 的电池电芯、最简单的解决方案是使用 BQ27Z561-R2、该器件能够使用整个 chemID 库。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    我正在开发的设计已在硬件中集成 BQ27441-G1A。 最初系统中使用的电池容量较低、然后升级到10000mA 如果还有其他权变措施、而不必重新插接 PCB 以适应 BQ27Z561-R2、这将是优选选项。

    系统固件能够更新10000mA 电池的 Design Capacity 和 Design Energy、但%SOC 计算不准确、在60% SOC 点之后、这些计算非常不准确。 例如、当360mA 从电池传输到负载时、 BQ27441-G1A 报告的电池容量下降了大约1384mA、%SOC 从60%下降到45%

    如果 BQ27441-G1A 中有一些其他设置可以用于提高此精度、我将很感激您能届时了解。

    谢谢、

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liam、  

    要查看这是否适用于您的系统、第一步是10000mA 通过 GPCCHEM 工具运行新的 ChemID、然后查看电芯与 BQ27441-G1A 上可用的 chemID 之间的误差百分比差异。 如果误差百分比差小于3%(5%是可行的)、我将不得不在内部与团队进行讨论以了解后续步骤。 无论它是否满足此要求、它仍然不会像广播那样具有超高精度、并且需要在电芯匹配不当的情况下理解该测量仪表。 但是、如果百分比误差太大、则会强制使用新的电池电量计。

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan