This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:直流链路振荡

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507831/ucc28950-q1-dc-link-oscillations

器件型号:UCC28950-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28950

工具/软件:

您好、

我们使用级联 H 桥中的2级多级多级逆变器。观察到、一旦逆变器开始开关、直流链路电压就开始振荡。

C1和 C2是直流链路电压(分别为黄色和绿色)、C3和 C4是发送至控制器的 EAP 信号。一个公共参考信号馈送到同相端子上的两个补偿器参考信号。

误差放大器是一种类型2的补偿器。

   

R2=100 Ω、C1=1uF、C3=1nF

R1 = 680 Ω、R4 = 1k

下面是从反馈分压器到 EAP 控制的信号调节和补偿器网络

请分享您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的查询将按照收到的顺序进行审核。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    看起来这些级没有进行负载共享。 这是一种非标准相移全桥、因此我对您的特定设计没有太多指导。  但是、如果您执行两个可以实现的级联相移全桥转换器。  

    为了确保这些负载正确共享、我将使用两个 UCC28950控制器、这两个控制器都以相同的接地电位为基准。   一个控制器、用于驱动和控制每个 PSFB。  您将需要栅极驱动器、栅极驱动变压器或半桥驱动器来驱动所有 H 桥 FET。

     

    为了确保负载共享、我将其中一个 UCC28950设置为领导者、另一个设置为跟随者。  使用主导电压放大器来控制反馈环路。  您可以将跟随器放大器设置到电压跟随器中、并使用领导者的电压放大器输出到同相跟随器

     

    您将需要使用电流检测变压器网络来检测每个 PSFB 的电流。  每个都必须位于全桥转换器的输入端。  您还需要在每个 PSFB 上连接一个大容量电容器。  检测网络将从大容量电容器连接到相关 H 桥的输入端。

     

    此致、