This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R044:对于同步升压转换器、LMG3100R044

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R044, LMG3100EVM-089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505347/lmg3100r044-lmg3100r044-for-synchronous-boost-converter

器件型号:LMG3100R044

工具/软件:

您好、

     Im 将使用 LMG3100R044作为开关 FET 和续流 FET 用于250W (28Vin、53Vout)同步升压转换器。 是否建议将该 FET 用于同步升压转换器应用?

此致、

Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roshan:

    是的、LMG3100R044对于同步降压/升压应用非常有用
    您可以查看  在同步降压/升压转换器中使用两个 LMG3100器件的 LMG3100EVM-089。 请注意、此 EVM 装配了1.7m Ω 器件、但可通过手动焊接替换为4.4m Ω 器件。

    我们还提供一个具有集成升压和电平转换功能、额定电 压为100V 的集成式半桥 GaN FET:LMG2100R044
    此器件还提供 EVM (LMG2100EVM-078)

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    谢谢、
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

         感谢您的答复。 我对内部栅极驱动器有疑问。

              要导通升压转换器顶部 FET、必须对自举电容器充电。 启动时、当自举电容器电压低于 Vcc UVLO 时、(LMG3100R044)中的栅极驱动器电路将不会上电。 在此期间、下拉栅极驱动 FET 的状态是什么? 即开路或短路。 在分立式电路中、如果它开路、则会导致米勒电容造成误导通。  (LMG3100R044)在此序列中的行为相同。

    此致、

    Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roshan:  

    LMG3100的 HI 和 LI 引脚具有典型值为200k Ω 的内部下拉电阻。 因此、内部栅极驱动器的输入将为逻辑低电平、从而使 FET 保持关断状态。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    LMG3100的 HI 和 LI 引脚具有典型值为200k Ω 的内部下拉电阻。 因此、内部栅极驱动器的输入将为逻辑低电平、从而使 FET 保持关断状态。  [/报价]

       这种情况发生在栅极驱动器电路启用条件之后。 启用栅极驱动器电路之前(在 Vcc 低于 UVLO 期间)。 栅极驱动器下拉 FET 的状态是什么? 短接 Vgs、以避免误导通。

    此致、

    Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roshan、

    该器件使用增强模式 GaN FET、这意味着它们通常在未供电状态下处于关断状态。 它们的行为与任何分立式 GaN FET 或硅 FET 类似、因此在 VCC 上升到 UVLO 阈值以上之前不会出现问题。 两个 FET 都将保持关断。

    谢谢、
    Zach S