This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:颠覆性峰值

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499510/bq25895-disruptive-peaks

器件型号:BQ25895

工具/软件:

您好:
 
我需要帮助解决这个问题:
我已将 BQ25895设置为 OTG 模式并使用升压。
我尚未使用 VBUS、因此 VBUS 上没有电压。
我使用默认注册表设置。
 
电子原理图如下所示、请参阅附件方案 第19页。
 
1.  
PMID、空载
BQ25895即使在没有负载的情况下也具有大幅压降、请参阅附件 PMID-oscicop (FREE_LOAD)。
这些峰值最高可达1.5V。
如何删除问题峰值?
 
2.
PMID with 360mA -看起来正常
PMID_osciloscop (360mA PMID_LOAD)。
 
 
3. PMID 大于400mA -芯片关闭
如果我连接负载(超过400 mA)、则芯片会检测到压降并关闭。
由于峰值看到点1、因此会出现压降、BQ25895会检测到关断。
如何解决问题?
 
 
4.
-我已满足所有 PCB 布局条件第11页。
 
-我有推荐的组件。
 
-我试图在 TI.com 论坛上找到我的问题 ,但我没有找到答案。
-我通过焊接连接电池,使电阻尽可能小。
 
请告知问题点1的原因是什么?
 
谢谢、祝大家愉快
Tomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    感谢您的联系。

    看起来附件没有发送。 您能否重新发送它们、以便我可以检查波形?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:
    我真的不能发送附件、我不知道该怎么办。 因为表单和插入只允许我发送图像的 URL、但我没有在任何地方共享它。

    如何从示波器发送图像?

    我只能发送一个打印屏幕表单、它是有效的

    谢谢、祝大家愉快。
    TK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    感谢您的联系。

    尝试将图像复制并粘贴到字段中。 或者、可以选择直接上传文件:

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    360mA 负载

    --------------------------------------------------------------------------------

    自由负载1

    空载2.

    空载3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    在低负载条件下、预计不会出现明显压降。

    您能否并联共享 VBAT、VSYS、SW 和 PMID 的波形、看看升压输出是否会沿电源路径受到影响? 此外、您能否在未加载时、360mA 加载时和400mA 加载崩溃后共享寄存器值?

    此致、

    Juan Ospina.