This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3714:用于具有三态的单端输入的互补 MOSFET 驱动器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3714, TPS28225, UCC27425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508240/uc3714-complementary-mosfet-driver-for-single-eended-input-with-tristate

部件号:UC3714
Thread 中讨论的其他器件: TPS28225UCC27425

工具/软件:

您好、

如果您有互补 MOSFET (n 和 p 沟道增强)栅极驱动器 IC、您能否提出建议:

(a)接受所示的单端输入

(b)当输入信号为正时、导通两个 MOSFET 之一(上面 pic 中的"a")   

(c)  输入信号为负时打开另一个 MOSFET (上面 pic 中的"C")   

(d)当输入信号为零/接地时(上面 pic 中的"B")、将两个 MOSFET 切换为关断状态   

此致、

~Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sujith、

    感谢您提出有关 UC3714的问题。

    我们有几个器件与您所需的器件类似、但可能与您所需的器件不同。

    TPS28225 -三态输入半桥驱动器、但不接受负输入。

    LM5111-4 -双通道低侧驱动器、其中一个通道针对 PMOS 进行了优化、一个通道针对 NMOS 进行了优化。 它有两个独立的输入。

    UCC27425 -双通道低侧驱动器、带反相通道、两者均针对 NMOS 进行了优化。 它有两个独立的输入。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    非常感谢您推荐您的选项。

    此致、

    Sujith