This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:BQ24196

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506040/bq24196-bq24196

器件型号:BQ24196
主题中讨论的其他器件: BQ25616

工具/软件:

我正在开发一个涉及为3.7V、7.8Ah 锂离子电池充电的项目。

我使用 BQ24196为电池充电;在测试期间、按照您提供的相同原理图、我获得了以下结果:

  • VSYS = 3.4V

  • VBAT≈0V

您能否告诉我组件是否仍正常工作、或者我是否应该进行任何修改? 我的印象是 Q4栅极控制未被激活。

此致、

Chrystopher R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chrystopher、

    有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq24192-bq2419x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips。

    当 VSYS=3.4V 且 VBAT=0V 时、VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 是什么?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ning、

    感谢您的回答、

    VBUS = 5V;IVBUS = 2A;VBAT = 0;VSYS = 3.4V。

    是否绝对有必要将主机(SDA、SCL、INT、OTG、CE)连接到微控制器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.设备可以在没有主机的情况下运行。 但出于调试目的、读取寄存器可能会知道充电状态和故障(如果有)。

    2. IVBUS 有2A。 如果 VBAT 为0A 且没有充电电流、那么2A 在哪里? 请仔细检查电路板设置。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢您的答复、我的电路没有遇到任何问题。  

    您是否有其他可以使用5V 2A 电流为电池充电而无需主机 PIN 的组件参考?

    Chrystopher。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chrystopher、

    总而言之、 该器件在不使用主机的情况下运行、因此主机引脚在该器件上是可选的。

    您可以将 BQ25616视为另一款既能匹配这些参数、又可设置 RC 且不需要主机连接的充电器。

    此致、

    Juan Ospina.