请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62932 工具/软件:
我很难弄清 TPS62932电路的问题。 我想接受24V IN 并降压至5V。我使电路在某个点工作、但似乎是非常断断续续的。 出现以下三种状态之一:
1)电路按预期工作(我 只能让它在短时间内工作)。
2)当 I power 时、我可以看到输出缓慢上升至0.5V、然后保持不变。
3)输出电压在0-5V 之间看似随机地跳跃。有时则为1.5V、3V、4V 等
原理图如下:

布局:

电感器器件型号为 Wurth 74439346100。
我非常感谢您为解决这个问题提供的任何帮助!