This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:调节不一致

Guru**** 2502705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500677/tps62932-inconsistent-regulation

器件型号:TPS62932

工具/软件:

我很难弄清 TPS62932电路的问题。 我想接受24V IN 并降压至5V。我使电路在某个点工作、但似乎是非常断断续续的。 出现以下三种状态之一:

1)电路按预期工作(我 只能让它在短时间内工作)。

2)当 I power 时、我可以看到输出缓慢上升至0.5V、然后保持不变。

3)输出电压在0-5V 之间看似随机地跳跃。有时则为1.5V、3V、4V 等

原理图如下:

布局:

电感器器件型号为 Wurth  74439346100。

我非常感谢您为解决这个问题提供的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Judd:  

    您能分享一些波形、尤其是在启动时吗?  如下所示:  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Judd、刚办理登机手续-是否需要此支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Gautam、我认为这个问题可能是我这边的手工焊接错误、但我最终转向了另一个器件。 感谢你的帮助。