This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:在测试点请求电压验证

Guru**** 2526770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQ41Z90EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506752/bq41z90-request-for-voltage-verification-at-test-points

器件型号:BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具/软件:

您好:
我目前正在进行 BQ41Z90的电压测量、并需要您的专业知识来确认记录的值是否正确。 以下是数据:

测试点 输出代码
寄存器33 2.75
寄存器18 1.82.
寄存器135. 1.36
REGIN 0
Regout 0
SDA0 3.17
SCL0 3.17
VDD 12.75
电池组 0
LD 0
VCC 12.42
VSS_S 12.42
Breg 0
CP 22.6.
SRN 0
SRP 0
BAT 12.46

您能否查看这些测量值并告诉我它们是否与预期值一致? 如果您发现任何差异、我非常感谢您提供有关必要调整或纠正措施的指导。

设置详细信息:-我已连接4个电池。 EV2400已连接到 BQ41Z90EVM。 J47端口上无连接。 FET 配置:串联。 使用的通信协议:SMB。  

感谢您抽出宝贵时间提供宝贵见解。 期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja,

    我们已经分配了这一趋势、目前正在审查其解决方案。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pooja、

    除 reg33外、测量结果看起来不错。 reg33上的电压应为3.3V。

    您的电池组电压是多少? (12.46V?)

    您的电池电压是多少?

    未使用的电芯连接是否按照 EVM 用户指南中的说明进行了短接?

    如果使用电源为器件上电、reg33是否等于3.3V?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    这些电压是在将直流电源连接到电池包端子之前的电压。
    将 DC 连接到 PACK 端子后:
    Reg33 - 3.3V
    Reg18 - 1.8V
    Reg135 - 1.36V
    REGIN - 0V
    寄存器- 0V
    SDA0 - 3.17V
    SCL0 - 3.17V
    VDD - 12.8V
    PACK–14V
    LD - 14V
    VCC - 13.8V
    VCC_S - 13.8V
    Breg - 0 V
    SRN - 0V
    SRP - 0V
    BAT - 12.8V
    CP - 22.6V

    Cell1 = cell2 = cell3 = cell4 = 3.2V
    是的、我已短接未使用的电芯。

    我未在 BREG、REGIN、REGOUT、SRN 和 SRP 引脚上获得电压。 这些引脚上的电压不应该为0、对吧?


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、引脚电压看起来正常。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、
    BREG、REGIN、REGOUT、SRN 和 SRP 引脚上是否可以没有电压?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这没关系。

    此致、

    Diego