工具/软件:
我需要在项目中提出系统设计建议、我有一个关于 TPS6594中的看门狗故障反应的问题
我的理解是看门狗配置为触发模式还是 Q&A 模式、在发生故障(从 SOC/微控制器接收到超时/无刷新) 的情况下、PMIC 将由 nRSTOUT 和 nRSTOUT_SoC 做出反应。
我的理解正确吗?
或
PMIC 将仅由错误引脚触发器(EN_DRV 和 nINT)做出反应
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我需要在项目中提出系统设计建议、我有一个关于 TPS6594中的看门狗故障反应的问题
我的理解是看门狗配置为触发模式还是 Q&A 模式、在发生故障(从 SOC/微控制器接收到超时/无刷新) 的情况下、PMIC 将由 nRSTOUT 和 nRSTOUT_SoC 做出反应。
我的理解正确吗?
或
PMIC 将仅由错误引脚触发器(EN_DRV 和 nINT)做出反应
您好、Manish、
我们的所有目录版本(您可以从 TI.com 购买)都具有 Jari 描述的行为、其中仅切换 nRSTOUT 和 nRSTOUT_SoC、一旦错误标记为 nINT 和 EN_DRV 被拉至低电平。
除了 Jari 对硬件(nINT 和 EN_DRV)的描述之外、只要检测到中断、nINT 就会被拉低、此时预期 MCU 会读回这些寄存器、执行故障处理并清除中断。
EN_DRV 的工作方式略有不同、只有当器件处于已知正常状态时、才能通过 I2C/SPI 将其写入高电平或低电平、因此它被称为硬件控制。 因此、发生错误时、器件会将 EN_DRV 引脚拉至低电平。
以下是 EN_DRV 引脚任意切换为高电平或低电平的要求:
如果您希望对 WD 错误进行更多自定义故障处理、可以完成这些操作、但 PMIC 编程必须是自定义的。
BR、
Nicholas McNamara