This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A:uc1843a

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507861/uc1843a-uc1843a

部件号:UC1843A

工具/软件:

什么是误差放大器的 Ro?   可能高达1k。  我知道 Ro 是开环输出电阻 、并且实际输出阻抗会按频率降低、但我只想知道 Ro 是什么。

此外、您是否知道器件之间的差异有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据其开路/短路测量值、其 COMP 引脚输出电阻约为4.5k Ω、器件间的变化约为+/- 20%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们认为开关噪声会耦合到 COMP 引脚中并导致不稳定的 PWM 行为。  我们只需在 COMP 引脚上放置一个示波器探头即可停止此操作。  高误差放大器输出阻抗不会衰减高 dV/dt 开关噪声。 通常、示波器电容是这样做的。

    我的问题是:

    1. 客户是否就此与 TI 联系过?

    2. 误差放大器在不振荡的情况下可以驱动的最大电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是第一个遇到此噪音问题的客户。

    该电容限值没有规格、但通常可以使用<= 1nF。