This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:在12V 电源轨上输出0V

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505251/ucc28750-0v-output-at-12v-rail

器件型号:UCC28750

工具/软件:

我尝试使用 UCC287502DBVR 来生成最大12V 2A 的电流。  当我插入 PCB 时、输出端会变为0V。  在桥式整流器~172VDC 之后测得的电压(仔细)、并且 UCC287502DBVR 上的 VDD 引脚从~12.5VDC 下降到~9.5VDC、然后跳回~12.5VDC。  下面是我的 PCB 的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    如果 VDD 降至~9.5VDC、则可能会触发 UVLO。 您是否尝试过增大 C22和 C23上的电容? EVM 在此处的输出电容为100uF。 此外、我也看不到变压器上的极性点。 辅助绕组上的波形看起来是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK、

    我发现辅助绕组反转并固定了、然后开始得到1.8V 输出。  我在 C22和 C23上添加了20 μ F 的电容、仍然可以从电路中获得1.8V 的电压。  我也会收到与之前相同的 VDD 振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    辅助绕组电压应如下所示:

    这摘自 UCC28750EVM-071 用户指南。

    如果您看到这种情况且 VDD 仍低于9.5V、您会在标记为 Vaux2的节点处看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我在 FLYB_VDD 上获得的结果

    这就是我在 Vaux2上获得的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    您可能需要调整辅助绕组的匝数比、 看起来您在每个开关周期都会达到 UVLO 关断状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚手动验证了变压器、初级与辅助比为5.84:1、这与变压器的 WEBENCH 要求相匹配。  是否考虑了 WEBENCH 输出可能出错的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我将确认 WEBENCH 模型并尝试纠正它。 基于 Excel 的计算器(随附)更适合用于选择匝数比和元件值。

    顺便说一下、CS 电阻器 R22大约是该值的两倍。 您为何选择如此高的价值?

    e2e.ti.com/.../UCC28750_2D00_CALC-Lucas.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力、Excel 电子表格非常有用。  

    R22是从 WEBENCH 输出中选择的。  我从 Excel 电子表格中看到、它明显高于所需值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享为获取 WEBENCH 设计而输入的参数? 我将使用它来修复。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    输入:
    交流85 V - 200 V (60.0 Hz)
    输出:
    隔离式12V/1.5A
    温度:
    30 °C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    谢谢。 我将使用它来修复 WEBENCH 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我找到了可以替代的变压器、但初级电感约为 Excel 表建议值的1/3。  初级电感对工作的重要性如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    初级电感会影响每个开关周期存储多少能量(1/2LI^2)。 因此、鉴于 UCC287502是一个固定频率器件、您  将无法为负载提供足够的功率。  

    通常最好直接与磁性元件供应商合作、根据您的应用优化变压器。