This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ76952:BQ769x2中的开路(OW)检测如何工作?

Guru**** 2813085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508571/faq-bq76952-how-does-the-open-wire-ow-detection-work-in-the-bq769x2

器件型号:BQ76952

工具/软件:

BQ769x2中的开路(OW)检测是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电芯开路(OW)状况可描述为电池包中的电芯与 BMS 模拟前端(AFE) PCB 的电芯附件之间的连接中断。 在没有开路检测电路的 AFE 中、AFE 器件的电芯输入引脚上的电压可能会在板级电容器上持续一段时间、从而导致电压读数不正确和/或延迟采取保护措施。

    BQ769x2器件系列支持检测开路情况(称为) 电芯开路 (COW)检测、其中器件以可编程的间隔启用从每个电芯到 VSS 的小电流源。 如所示 图1.

    图1. OW 电流源的电流路径。 如果不存在开路情况、电芯电压不受影响。

    如果电芯输入引脚由于开路情况而处于悬空状态、该电流源将使电容放电、从而导致引脚电压缓慢下降。 图2. 展示了该电容器的放电如何影响器件的电芯测量引脚上的电压。

    随着电容器的电压消耗、开路有线电芯的电压在器件输入端持续降低、这最终将触发 A 电芯欠压 特定电芯上的保护故障(CUV)。

    开路电池输入电容器中的电压下降也会导致其上方的相邻电池随着开路电池的电容耗尽而成比例增加、最终会导致电压升高 电芯过压 保护故障(COV)。

    图2. 当存在 OW 条件时、电流源消耗 OW 电容器、相邻的顶部电芯按比例增加电压测量。

    最终、因 OW 条件导致的电压变化可能触发器件的永久失效(PF)保护、例如 OW 输入引脚上的电芯电压降至足以触发 A 安全欠压 PF 单电芯、简称 A 过压保护 PF 电压。 如所示 图3.

    图3. OW 源最终完全消耗 OW 电芯电容器、导致相邻的顶部电芯输入现在测量到相对于输入引脚的两倍原始电芯电压。

    重要的是、要启用欠压和过压保护以及 PF、并设置适当的阈值、以便检测开路情况并启动所需的反应。

    注意: BQ769x2没有专用的 OW 位来指示发生了开路情况。 但是、可以根据 COV/CUV 保护和电芯电压来推测此状态。

    如何配置电芯开路检测?

    可以将电芯开路电流源配置为按设置的周期间隔启用 Settings:Cell Open-Wire:Check Time 配置寄存器、设置为0会完全禁用该检查。 这可根据55-µA 的典型电流电平提供平均电流消耗为≈0.65nA 至≈165nA 的可编程性。

    有关电芯开路检测功能的更多详细说明、请参阅 第5.3.24节电芯开路 《主机接口技术参考手册》

    指向 BQ769x2常见问题解答主页的链接