This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:固定频率调制混淆

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508522/tps543c20-fixed-frequency-modulation-confusion

器件型号:TPS543C20

工具/软件:

您好、

我在  TPS543C20的数据表中读到、它采用"固定频率调制"、是一款"真正的固定频率转换器"。

我不清楚这意味着什么。 频率是否固定或是否调制频率? 在我的应用中、频率始终保持固定、并且没有任何形式的展频调制至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas Mandal Nilsen 

    我对任何混淆表示歉意。  TPS543C20采用固定频率的后沿脉宽调制架构。

    开关频率不进行调制、SW 上升导通由内部生成的固定频率时钟控制。

    为了提高开关频率精度和频率控制、可向 SYNC 引脚应用外部同步。

    启用后、API (高级脉冲注入)允许转换器在固定频率时钟周期之间的正常关断时间内生成额外的脉冲、以响应负载瞬态、从而减少由固定频率时钟采样延迟引起的输出电压降。  可通过选择 MODE 电阻器来禁用该功能。