This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92621-Q1:恒定电流控制

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92621-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508057/tps92621-q1-constant-current-control

器件型号:TPS92621-Q1

工具/软件:

尊敬的先生:

我是否可以知道 TPS92621-Q1能够进行恒定电流控制并在250mA 设置?

我的客户正在寻找驱动器 IC 来代替 LB1941T、他们是否可以使用 TPS92621-Q1的2个驱动器来执行恒流250mA、并满足真值表要求来控制快门电机模块?

LB1941数据表:e2e.ti.com/.../LB1941.pdf

LB1941真值表:

快门电机模块上的控制电流波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:  

    TPS92621-Q1可支持250mA 的恒定电流。 但它不支持反向电流、电流应始终从 SUPPLY 流向 OUT。

    对于您的真值表、您能分享一个图表来帮助我了解要求吗? 谢谢!