This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:适用于 LPDDR4控制器的 TPS51487XA 或 TPS65296

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506819/tps65296-tps51487xa-or-tps65296-for-lpddr4-controller

器件型号:TPS65296
主题中讨论的其他器件:TPS51487XATPS51486A、TPS51488

工具/软件:

您好、专家

如果我们使用 LPDDR4控制器、

请您建议哪一个?

我们现在想到的是 TPS51487XA 或 TPS65296。 为什么可以呢?

(我们需要与 TPS51486A 或 TPS51488相同的封装)

谢谢你。

此致、

Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:  

    根据您的 Vin 范围和 Vout 要求(VDD1和 VVD2)、您可以选择其中一个。  

    此致、

    Gautam