Thread 中讨论的其他器件:DRA829、 TPS22965
工具/软件:
您好、
我收到了一个新的问题1213和1111与 dra829。
当我启动板(我自己的板)和不下载 js 文件,电源将很好地工作13个小时。
但当我下载 js 文件(没有 mater 运行它或不),电源将关闭后几秒钟到30分钟。 时间不是 固定的。
同样的代码和操作在 我的最后一个版本的板上,他们是很好的工作.
更糟糕的是、PMIC 断电后、0x4c (1111)无法响应。 可以响应0x48 (1213)。
因此、我使用 GUI 每1秒自动读取一次来获取最后一个寄存器映射、但我找不到任何有用的消息。(选项卡越快越好、GUI 会损坏)
下面有一些消息。
你有什么好的建议来帮助我 解决这个问题吗?
谢谢。
JS 文件:(ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05\pdk_jacinto_09_02_00_30\packages\ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\j721e\launch.js、有一些更改)
PMIC 文件:(我自己的电路板是5V 电源、因此 PMIC 的 bin 文件有一些更改)
e2e.ti.com/.../1213_5F00_and_5F00_1111_5F00_5V.zip
PMIC 的寄存器:(正常工作和断电后1213和1111的寄存器映射)