This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:关于 BOOT 和 SW 之间的额定电压。

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502437/lmr14020-about-voltage-rating-between-boot-and-sw

器件型号:LMR14020

工具/软件:

您好的团队、

我检查了 Boot 和 SW 之间的电压、结果为6V。
e2e.ti.com/.../5700.LMR14020.pdf

数据表已更改、耐受电压现在为5.5V。 (PCN: 20250212007)
我的结果超出了绝对最大额定值、是否正常?
由于我无法控制引导和软件、因此我想了解一些解决方案。

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo

    您是否在使用新的 PCN 器件? 根据设计、 如果您处于建议的工作条件内并使用 BOOT 电容器的建议值、BST-SW 电压不会增加到超过5.5V。  


    是否可以共享标签信息以确认它是否是 PCN 材料?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    我使用了旧的 PCN 器件。
    这在我使用 newPCN 器件时会很担心。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo

    由于 BST 引脚由外部驱动、考虑到器件在建议条件和元件值下运行、内部设计将确保不会超过绝对最大值。 此外、该器件可直接替代具有 BOM 至 BOM 兼容性的旧器件。

    希望这能回答您的问题

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    是否可以进行测量以表明它正常?
    我想确保在 PCN 之前和之后都没有问题。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo

    在与您  按照曲线所做的相同条件下、新的 PCN 材料将具有大约5V 的 BST-SW 电压

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    我想了解更多详细信息。

    您提到了新 PCN 和旧 PCN 之间的规格差异。
    然而、  尽管旧器件也在出厂时、该器件不符合数据表中的绝对最大额定值。
    你能对此发表评论吗?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kengo

    但是、  尽管旧器件也发货、此器件不符合数据表中的绝对最大额定值。
    [/报价]

    数据表中提供了绝对最大额定值。 也许我没有收到您的问题、您能澄清一下吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您的快速答复。

    我想以下数据表更改不符合规格。


    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kengo

    如前所述、 BST-SW 由该器件生成 、对于 PCN 器件来说大约为5V。 如果元件选择和布局符合建议、则不会违反该规格。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    旧的 PCN 器件当前为6V、但新发货的旧 PCN 器件是否会降至5.5V 以下?
    如果数据表发生更改、当前器件将无法遵守数据表。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo

    [报价 userid="374182" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502437/lmr14020-about-voltage-rating-between-boot-and-sw/5796572 #5796572"]旧的 PCN 器件当前是6V、但新发货的旧 PCN 器件是否会降至5.5V 以下?
    如果数据表发生更改、当前器件将无法遵守数据表。
    [/报价]

    旧器件无需遵循新的数据表、这是完全可以接受的。 它们属于旧版本。  

    数据表的新修订版本针对新的 PCN。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare