This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504288/tps54202-tps54202

器件型号:TPS54202

工具/软件:

任何人可能关心的问题,

关于上述器件型号(TPS54202)、当我在 DMM 上进行探测时、我看到 IC 的 SW 节点引脚上出现了蜂鸣声(short)。 这是我的 IC 已经坏了的迹象还是其他的东西?.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:  

    您能分享更多详细信息吗? 短接:SW 引脚相对于 GND? 降压稳压器是否正常工作或不产生输出?  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一个快速的检查。 我想、更换芯片会解决您的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    我还没有更换 IC ,虽然在删除它所有的短条件消失。 这让我猜这是一个 IC 问题、在组装新问题时、电路板将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。 在这种情况下、我将关闭该主题。