This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:LED 问题

Guru**** 2522720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507148/tps92200-led-issue

器件型号:TPS92200

工具/软件:

您好、

Vin = 12V、VLED = 9V、ILED = 0.6mA、1个 LED、亮度未调节(100%)。 我们有以下问题:

  1. 在这些条件下、应该将哪个值设置为? 0.3? 0.6?
  2. 检测电阻封装的额定功率应该是多少?
  3. 在这些条件下、对于此 LED 是否还有其他适用的驱动器 IC 建议?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../P3230010_2D00_2.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我假设 ILED 为0.6A、而不是0.6mA。

    KIND =0.3~0.4是更好的选择。

    在模拟调光模式下、VFB 为200mV、在 PWM 模式调光模式下为100mV。  因此、最大功率损耗为0.2Vx0.6A=0.12W 、您可以将两个0805并联用于 Rsense。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如果您建议 KIND = 0.4、电感器电流纹波= 0.19A、电感器= 15uH。

    规格页18"对于 TPS92200、TI 建议电感器电流纹波大于300 mA 以确保环路稳定性。 如果是
    计算出的电感器电流纹波小于300 mA、TI 建议使用较小的电感器。"

    如果 KIND = 0.6、电感器电流纹波= 0.35A、电感器= 8.2uH。

    如何选择?

    谢谢你。

    小马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在1MHz 处将12V 变为9V/0.6A 时、

    计算得出的 L=9.38uH、K=0.4、纹波电流0.24A 勉强正常。

    您可以设置 K=0.6、纹波电流为0.36A、L=6.8uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。