请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1084 主题中讨论的其他器件: LM1117-Q1
工具/软件:
你(们)好
您可以帮助建议采用与 LM1084相同但尺寸为 TO-252的规格吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Gareth、
感谢您的联系!
遗憾的是、我们没有采用 TO-252封装的5A LDO。 我们拥有具有1A 输出电流的 LM1117-Q1、采用业界通用的 TO-252封装。
https://www.ti.com/product/LM1117-Q1
如有任何问题、请告诉我。
谢谢您、
Anubha