This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500410A:辐射发射

Guru**** 2481915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500410A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508029/bq500410a-radiated-emissions

器件型号:BQ500410A

工具/软件:

您好 TI、

我们使用基于 BQ500410A 手册中"低功耗"参考设计的电路为我们产品的电池充电。
现在、我们正在尝试获得充电站的 CE 认证。 在测试系统的辐射发射时、我们不断超出200 MHz 周围频率的给定限值。
下图显示了测试结果:

我们正在搜索这些峰的来源、但尚未找到任何内容。 您是否知道此问题是否发生在其他人身上、或者您是否知道其背后的原因?

感谢您的帮助。

OLE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ole

    在 BQ500410A 中、我们没有任何电路在200MHz 下运行、这可能是开关 FET 的开关噪声。  桥式 FET 可以是主降压稳压器的一个源。  可能是开关节点上或类似器件上的缓冲器网络。