This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:我可以在拉电流模式下检查 PDO 和 RDO 吗?

Guru**** 2481495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508198/tps65987ddk-can-i-check-the-pdo-and-rdo-in-source-mode

器件型号:TPS65987DDK

工具/软件:

尊敬的 AE:

      如果是为笔记本电脑供电的 TBT 显示器、

     0x34:我可以读取当时所选 PDO 的电压和最大允许电流(例如3A)。
     0x35:我可以读取 受电方实际请求的电压和电流(可能是3A、也可能更小、如1.5A)。
     我可以在供电方模式下访问这两个寄存器、对吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以访问寄存器、但根据供电方或受电方合约、该寄存器将被填充。 如果您是供电方、并且发送了"Get Sink Cap"消息、则应该同时填充两个寄存器。