This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:当 Vin 低于目标输出电压时、TPS54302是否能够以直通模式运行?

Guru**** 2387980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499148/tps54302-can-tps54302-operate-with-path-through-mode-when-vin-is-lower-than-target-output-voltage

器件型号:TPS54302

工具/软件:

大家好:

我的一个客户考虑将 TPS54302用于其新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
它们的正常条件如下。
Vin=24V、Vo=12V、Io=2A。

他们希望该器件 在 Vin 小于12V 时以直通模式运行。
则输出电压可以小于 Vin。 但希望  TPS54302继续
电压的能力。

当 Vin 低于目标输出电压时、TPS54302是否可以采用直通模式运行?  

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    是的、它将在直通模式下运行、直到超出 Vin/EN 引脚阈值。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    非常感谢您的答复。

    这对我们非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。