This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:TPS65987DDK 编程器

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS25751, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491428/tps65987ddk-tps65987ddk-programmer

器件型号:TPS65987DDK
Thread 中讨论的其他部分: TPS65987、TPS25751、TPS65987D

工具/软件:

尊敬的 Christofer:  

在继续我们的对话中、您曾给我写信、告诉我可以使用任何使用 SPI 接口来烧录 PD 控制器 TPS65987DDK 的标称编程器。  

您能否确认 CH341A 编程器是否可以在 TPS65987DDK  PD 控制器上烧录映像?  

谢谢、  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    很遗憾、我无法确认 CH341A 编程器是否可以正常工作。 您将需要检查它是否与所使用的特定 SPI 闪存兼容。

    我只能担保我使用的工具、即 TotalPhase Aardvark 和 SF100 DediProg 工具。 我从未使用过 CH341A、因此无法保证它可以正常工作。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我记得从第一个电子邮件我考虑了芯片与 Aya 我认为,我被告知,任何名义程序员是好的工作.  

    但是、从"pjt"文件的示例中、我在下载 GUI 后给定的文件夹中找到了"Source"配置的模板示例文件。 您能给我一个这样的例子吗?  

    我的电子邮件:ohad.fundoianu@gehealthcare.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    我记得从第一个电子邮件我考虑了芯片与 Aya 我认为,我被告知,任何名义程序员是好的工作.  [/报价]

    如果标称编程器支持您正在使用的 SPI 闪存、则是的、您应该可以胜任该工作。 没有必要使用我上面提到的程序员,主要是这些是我们碰巧拥有的。 CH341可能会起作用、我只是无法确认、因为我以前没有使用过它。

    但是、从文件夹中找到的"pjt"文件示例中、当下载 GUI 时、我没有找到"源"配置的模板示例文件。 您能否向我发送这样一个例子。

    对于 DDK、如果遵循 New Project -> 987DDK -> Advanced -> DFP、应加载一个良好的起点、通过将 Transmit Source Capabilities 中的源 PDO 数量设置为4、它应该正确地为供电方设置发送源上限消息。

    以下是按照类似步骤生成的代码。

    e2e.ti.com/.../TPS65987DDK_5F00_Source.pjt

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    1.您发送的 pjt 文件是否是通过程序员刻录的文件?  

    2.我没有按照你的步骤成功。 我找到了:New project -> 987DDK -> DFP、然后没有找到供电方能力的数量。

    我们是否可以联系团队、您可以在那里向我展示您为源模式选择正确参数的确切位置?   

    谢谢、  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    执行这些步骤后、请选择"Binary"(二进制)->"Save Binary"(保存二进制)。

    保存"全闪存"二进制文件、以生成加载到 SPI 闪存所需的二进制文件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    感谢您的回答。 还有几个问题:  

    1.如果我需要的最大值是15V,那么将  Transmit Source Capabilities 中的源 PDO 数量设置为3就更好了?

    2.我已经得到了这个,我可以在那里改变什么吗?   

    3.是否还有其他参数? 我得到了这条评论-你没有说过这一点:  

    谢谢、  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    1. 如果我需要的最大值是15V、那么将  Transmit Source Capabilities 中的源 PDO 数量设置为3将更合适?

    是的

    2. 然后我得到了这个,我可以在那里改变什么吗?   [/报价]

    否、保留为默认值、并通过单击"确定"来生成

    3. 是否还有其他参数? 我得到了这条评论-你没有说过注意:
     

    您需要选择保存位置和文件名

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    我已经按照上面的步骤操作、现在它不起作用。  

    我发现在二进制下有一些选项:  

    如果我使用的编程器,一方面通过 USB 连接到我的 Leptop ,另一方面转换为 SPI ,然后通过 SPI 连接器连接到我的板与闪存和 TPS65987DDK ,我不应该选择"从二进制文件闪存" ?

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    我提供的步骤将生成一个全闪存二进制文件并将其保存在您的 PC 上。 获得二进制文件后、您需要使用编程器和软件将二进制文件加载到 SPI 闪存中。

    "Flash from binary"选项仅用于 EVM。 它将获取一个二进制文件并通过 EVM FTDI 或 Tiva 接口将其加载到 EVM 中。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    谢谢、我完成了您提供的步骤、然后使用 CH341A 编程器及其 SW 、我在 EEPROM W25Q80DV 上编程了 bin 文件、收到指示"编程成功"、但在关闭电源然后打开后仍然显示、我测量了 VBUS1/2上的输出电压、测量结果显示为"0"、而不是连接 Type-C 连接器后预期的15V。

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、  

    Chris 目前不在办公室。 请延迟回复。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya、  

    我有紧急问题,我不能等到克里斯从他的假期回来,特别是他没有给我所需要的帮助。  

    我要求进行视频对话、因为他给我的示例不起作用。  

    我现在开始弄清楚哪些因素可能使其无法正常工作:  

    我以 PP2连接到外部15V 的方式将其连接到电路板上、并应映射到 VBUS2、该 VBUS2会将此15V 电压提供给 Type-C 连接器:  

    根据上面显示的错误、我似乎需要使用端口1而不是端口0、以便能够将 PP2映射到 VBUS2。  

    我不会成功这样做。  

    请与我联系、向我展示如何在 GUI 上配置它。  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    请分享您的最新项目。

    听起来您可能已经开始闪烁、但听起来对零部件的工作方式存在一些误解。

    您是否有已经过测试的 EVM? 您对 PD 控制器的熟悉程度如何

    在非常简化的层面上、PD 合同如下所示:

    1. CC 线路通过电阻器进行偏置、以启动连接
    2. 为 VBUS 上的 Type-C 默认协议提供了5V 电压
      1. 这需要通过其中一个 PPHV 引脚提供
    3. 协商默认合约后、便会开始 PD 合约协商
    4. PD 合同
      1. 源广播的源上限(发送源上限)
      2. 灌电流请求拉电流电容产品中的一个 PDO
      3. 供电方接受该请求
      4. 电源准备电压(现在它可以从5->15V 转换)并在准备好提供电压时发送 PSRDY。

    听起来您已经解决了与刷写有关的原始问题。 这个新问题似乎是您使用部件的方式的问题。

    从您分享的原理图的图中可以看出、PPHV1悬空、PPHV2连接到15V 总线。 您无法提供所需的初始5V USB-C 默认合约。

    您计划如何提供5V 和9V 电源合约?

    对于初始测试、如果可能、我建议移除15V 总线并将其连接到5V 总线、以确保您至少可以在 VBUS 上协商5V 电压。

    通常(与 EVM 一样)、PD 控制器使用 GPIO 来控制 电源转换的反馈、该电源转换用于提供所需的输出电压。

    根据您的分享内容、关键问题似乎是默认合约缺少5V 电源。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    我在这里引述了10个月前、Aya 在我设计电池板时曾在 E2E 上为我答过话。  

    您刚才提到的关于在 PP HV1上连接5V 电源的问题、Aya 从未提到过! 相反,当我问他关于 PP HV1时,他告诉我一些完全不同的东西。 他说、它只能充当"接收器"、我在应用中不需要它、因此它保持未连接状态:  

    此外、在针对该问题的其他详细文章中、Aya 告诉我5V 来自 PP_Cable 引脚、这就是我连接电路并构建电路板的方式。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们讨论了手头的问题、结论是、初始默认类型合约需要向 PPHV 提供5V 电源。

    请在有机会时分享 pjt。

    我与团队交谈、TPS25751目前不支持仅供电配置、因此我们可以让您继续使用 TPS65987。 没有计划对该器件进行停产。

    谢谢。此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    已附加文件。  

    e2e.ti.com/.../TPS65987DDK_5F00_Source_5F00_meeting.pjt

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW -  

    不管用。  

    请仔细阅读并提供建议。  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    是否进行了5V 修改? 因此、PPHV1上应该有5V 电压、PPHV2上应该有15V 电压?

    我在具有类似设置的 EVM 上尝试了您的确切 pjt (PPHV1连接了5V 电源轨、PPHV2连接了15V 工作台电源)、似乎可以正常工作。 我可以协商5V 和15V

    先尝试测试这些东西。 ( 我假设您使用的是上述共享的 pjt 以及此响应中提到的5V 和15V 连接。

    1.  连接一个5V USB-C 受电器件、看看我们是否至少可以执行5V 在连接5V 受电器件时、VBUS 上是否显示5V 电压?
      1. 这可以是手机、也可以是简单的 Type-C 外设。 您还可能使用 USB 闪存驱动器进行测试、尽管这些驱动器通常仅为 Type-C、而不是 USB-C PD。 这仍然是一个很好的测试、至少要看看我们是否可以提供5V 电源
    2. 确保正确写入闪存。 如果您的闪存编程器具有读取功能、请回读闪存并确保其与您用于刷写的 bin 文件匹配。
    3. 确保 PD 控制器已通电并打开。 如果可能、通过 I2C 查询 PD 控制器。 查看您是否可以读取寄存器0x03并共享有效载荷响应。 该寄存器的前4个字节是 ASCII 编码的"MODE"寄存器、您应该可以看到"APP"模式。
      1. VIN3V3、LDO3V3、5V 和15V 是否已启动并准备就绪?

    请告诉我哪些测试结果有效、哪些测试结果无效。 如果您无法进行任何测试、也请告知我。

    理想情况下、如果您有一个可以对 CC 线路消息进行解码的 USB-C PD 分析仪、请使用此工具提供 PD 日志、以便我能够查看消息传递

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否进行了5V 修改? 因此、PPHV1上应该有5V 电压、PPHV2上应该有15V 电压?[/报价]

    当然、我不会在没有修改的情况下检查该 BIN 文件。 PPHV1上已经插接了5V 电压、而15V 从第一个位置连接到 PPHV2。  

    请再次查看我的硬件配置并确认:  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    注意您的建议:  

    1.我可以在电路板上测量位于连接器前面的 VBUS 电容器。 这是我经常测量的地方、即使在 PPHV1上连接5V 电压、也会提供0v、因此确实不需要连接常规 USB2来查看5V 电压、因为我可以在不连接 USB2器件的情况下测量 VBUS。  

    2.注意 Flash 我会尝试找到这样一个工具,用于比较写入和读取文件。  

    3.我们不打算有任何控制器查询 PD 控制器,我们希望它在自动开机和启动后立即工作。 因此、我们没有连接任何接口来从 PD 控制器读取/写入寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW

    我认为 ADCIN1/2中的硬件配置可能是错误的、另请查看。  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    今天让我们来讨论一下这个芯片、对它的调查时间太长了。  

    您 是否还能告知数据表中表8-5的正确硬件配置:PPHV2/1提供的"引导模式引脚搭接"?  

    Ohad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    感谢您的反馈。 不要在闪存读取设备上挂机。

    看起来您有 BP_No resonse, safe config? 看起来没关系。 当您为 TPS65987D IC 供电时、您能否在 SPI 引脚上看到流量? (如果您连接了逻辑分析仪或示波器)?

    该 EVM 可用于类似的 ADCIN 配置、似乎可以正常工作。

    自举实际上仅影响启动。 不建议使用默认配置、如果 PD 控制器正常启动、它将加载 GUI 生成的映像。

    我只想确认、PD iC 上的 DK 标记是否正确? 您的示意图没有指定 Dk。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    感谢您的会议。  

    我向伊甸发送了一份摘要,我也要求你发送。  

    我会根据您的建议将 ADCIN1配置更改为"BP_NoResponse Infinite Wait"(0.1-0.18)。  

    PCB BOM 中编写的 P/N 为: TPS65987DDKRSHR。  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    下面是我的总结:

    1.您将尝试不同的 ADCIN Config BP_NO 响应。

    2.要查看配置是否正确加载、您将尝试下面共享的两个工程、以启用或禁用 GPIO 0和1。

        a. e2e.ti.com/.../TPS65987DDK_5F00_Source_5F00_meeting_5F00_GPIO_5F00_0_5F00_1_5F00_LOW.pjt e2e.ti.com/.../TPS65987DDK_5F00_Source_5F00_meeting_5F00_GPIO_5F00_0_5F00_1_5F00_LOW.bin

        b. e2e.ti.com/.../TPS65987DDK_5F00_Source_5F00_meeting_5F00_GPIO_5F00_0_5F00_1_5F00_HIGH.pjt e2e.ti.com/.../TPS65987DDK_5F00_Source_5F00_meeting_5F00_GPIO_5F00_0_5F00_1_5F00_HIGH.bin

    如果将工程刷写到电路板后看不到正确的方向、则可能意味着 SPI 闪存加载在某个位置失败。

    3.如果可能、从 I2C 端口读取寄存器会很有用。 如果您读取0x03模式、则应该得到5个字节、最后4个字节对应于 ASCII 消息"app "。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 USB Type-C 连接和引导过程、下面简要概述了该行为。

    *假设硬件中的所有内容都已正确连接

    1. 通过 VIN3V3为芯片上电、Pd 控制器启动、控制器处于"PTCH"模式
    2. PD 控制器读取 ADCIN 引脚并适当引导
    3. PD 控制器会检查它的 SPI 线路是否存在 SPI 闪存
      1. 如果存在 SPI 闪存、它将尝试从 SPI 闪存加载配置
        1. 如果闪存有错误的映像、它将卡在此处并保持在"PTCH"模式
        2. 如果闪存具有良好的映像、它将加载映像并进入"APP "模式
    4. 引导 PD 控制器后、连接了 Type-C PD 接收端
    5. 连接首先进入 Type-C (非 PD)合约、在 VBUS 上施加5V 电压
      1. 这个5V 需要来自 PPHV1 (pjt 的配置方式)
    6. Type-C 合约完成后、TPS65987会尝试使用 PD 合约
      1. 它根据"TX 源上限"寄存器的配置发送一条源上限消息
        1. 在本例中、它应广播5V 和15V
      2. 受电方请求其最高功率和供电方支持、在这种情况下、我们预计为15V
      3. TPS65987接受请求、然后开始转换
        1. 在这种情况下、15V 配置为通过 PPHV2提供、因此 TPS65987将交换电源路径
      4. TPS65987会在完成转换后发送 PSRDY。 此时、VBUS 应为15V。
    7. 已完成

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    谢谢您的项目文件。  

    1.我已经对 GPIO_0_1_LOW 进行了编程、这足以验证芯片是否未加载。 我和一个 Fluke 坐在 GPIO0电阻器上、该电阻器在 PCB 上有一个 PU、看到了3.3V 值、但根据您发送的项目、它应该是0V。  

    然后、我坐在 SPI 网上的示波器探头上、信号似乎在线路上运行(CS_n、clk、DIN、dout)、因此似乎可以正常工作。  

    2.我仍然想问,是否应该有任何类型的特定的 POR 序列涉及 HRESET 信号,其中它应该是在"0"一段时间,然后只有" 1 ",然后 PD 控制器才能够开始工作?  我在数据表中未找到任何满足此类要求的证据、您能不能判断是否存在这种要求?  

    3.注意 VSAFE0、什么可能导致 VBUS 转换为接近0V (VSAFE0V)?  

    4.无法选择使用 I2C 读取寄存器、因为无意开发从 UC 到 PD 控制器的 I2C 引擎、该引擎在上电后立即唤醒、而无需涉及任何软件。  

    谢谢、  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    [引述 userid="500022" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491428/tps65987ddk-tps65987ddk-programr/5795506 #5795506"]

    1.我已经对 GPIO_0_1_LOW 进行了编程、这足以验证芯片是否未加载。 我和一个 Fluke 坐在 GPIO0电阻器上、该电阻器在 PCB 上有一个 PU、看到了3.3V 值、但根据您发送的项目、它应该是0V。  

    然后、我坐在 SPI 网上的示波器探头上、信号似乎在线路上运行(CS_n、clk、DIN、dout)、因此似乎可以正常工作。  

    [/报价]

    有意思。 因此、EEPROM 闪存过程似乎存在问题?

    2. 我仍然想问,是否应该有任何类型的特定的 POR 序列涉及 HRESET 信号,其中它应该在"0"一段时间,然后只有"1",然后 PD 控制器将能够开始工作?  我在数据表中未找到任何满足此类要求的证据、您能不能判断是否存在这种要求?  [/报价]

    启动过程不需要 HRESET。 只需更新 SPI 闪存、然后通过 VIN3V3对器件下电上电。 我们通常采用这种方式在 EVM 上加载新映像。

    3. 注意 VSAFE0、什么可能导致 VBUS 转换为接近0V (VSAFE0V)?  [/报价]

    任何分离、断开、电源角色交换和某些复位都需要 VBUS 转换为0V。


    对于后续步骤、我们可以做什么来检查刷写过程吗? 您对所使用的 SPI 刷写工具的信心如何?

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    我真的认为这是一个加载问题、而不是一个程序问题。 我想说的是、由于 SPI 刷写工具在烧录闪存后返回成功结果、此外、在刷写后读回其内容并使用"超越比较"工具与原始文件进行比较时、这两个文件完全相同。  

    我想检查后续步骤是否可能是我放置在 SPI 上的 PU 电阻、4.7k 可能过高、但 PU 使用4.7k 很常见。 由于 SPI 加载频率、这可能会对信号产生一些不良影响。  

    Chris 我已经开始检查 tps65987 (tps25751D)的建议替代方案、我对它有一些疑问、并从数据表中了解详细信息。  

    我将为它打开另一个主题,因为它是一个不同的设备,然而所有的问题都围绕一个特定的问题,这是-它能提供15V/5A 吗?  

    谢谢、  

    Ohad。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    [引述 userid="500022" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491428/tps65987ddk-tps65987ddk-programr/5796088 #5796088"]

    我真的认为这是一个加载问题、而不是一个程序问题。 我想说的是、由于 SPI 刷写工具在烧录闪存后返回成功结果、此外、在刷写后读回其内容并使用"超越比较"工具与原始文件进行比较时、这两个文件完全相同。  

    我想检查后续步骤是否可能是我放置在 SPI 上的 PU 电阻、4.7k 可能过高、但 PU 使用4.7k 很常见。 由于 SPI 加载频率、这可能会对信号产生一些不良影响。  

    [/报价]

    好的、告诉我您可以找到什么信息。 我在 SPI 通信方面没有太多经验、因此我在这方面可能无法提供太多帮助。   

    我将为它打开另一个线程、因为它是一个不同的设备、但是所有问题都围绕一个特定的问题、即-它是否可以提供15V/5A?  [/报价]

    TPS25751不适用于仅供电应用。 它主要用于使用电池充电器的 DRP 和"纯受电"应用。

    如果您不担心获得 USB-IF 合规性、这主要是在封闭系统中进行的、是的、TPS25751只能提供15V/5A 和5V 电压。 这会需要团队提供一些半定制的 json 配置、因为该器件不应配置为高压(>5V)供电、但也可以配置。 仅供电5V 和15V 无法获得 PD 合规性。 为了完全合规、您需要支持5V/3A 和9V/3A。

    谢谢。此致、

    Chris