This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:请帮助确认带有 LoT"4722935ML4"的 IC 是在更改之前还是更改之后。

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507371/ucc21530-q1-please-help-to-confirm-whether-the-ic-with-lot-4722935ml4-is-before-or-after-change

器件型号:UCC21530-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 朋友:

我们收到了客户通知的 PCN  "UCC21530QDWKRQ1"器件、请参阅随附的 PCN。

现在我们的库存有2000pcs IC 与 D/C 是 202441,制造商批次是 4722935ML4,请帮助确认 IC 与 批次"4722935ML4"是之前或之后更改,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carol:

    这是 PCN 之前的批次。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    好的一天~~

    您能告诉我们  IC 的 D/C 发生了什么变化吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carol:

    很遗憾、没有 将整个生产流程转换为新器件需要花费很长时间、而且还有工厂仍在完成很多 PCN 之前的器件。 这不仅是由于现有晶圆库存、还因为制造和测试装配线做出了安排承诺。 我们应该在2-3个月内完全迁移、但同时判断您使用的器件版本的唯一方法是检查批次跟踪代码。

    此致、

    Sean