请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS482H85-Q1 工具/软件:
尊敬的读者:
您能帮助我计算 ILIM 的值吗?
根据数据表中通过外部电阻器设置的电流限制表、我为我的设计选择了45.3k。 我需要计算 RILIM 上的功率耗散、当我尝试计算 ILIM 时、我看到一个图显示了 ILIM 的公式。 
虽然从数据表中搜索 Kilim Gain 值没有得到任何合适的值、但我参考了应用手册《智能电源开关的可调节电流限制》、从这里、我得出结论:当负载电流超过1A 时、Kilim 值在2000到2500之间的范围内。
有人可以建议我正确得出 Kilim 值吗? 或者是否有任何其他方法来计算 ILIM 的值?