This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV770:仿真模型精度

Guru**** 2634705 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508031/tlv770-simulation-model-accuracy

器件型号:TLV770

工具/软件:

尊敬的:

我想知道网站上提供的 TLV770仿真模型的准确性、如果可以使用、将涵盖我工程的所有可能运行条件。

特别是:

1)我需要添加一条具有电感寄生电容的长电缆,我会模拟负载阶跃响应;

2)我会检查-40°C 和+125°C 的行为

 SBVMA03.ZIP (64KB)- PSpice 模型对于该仿真是否可靠?

此致、

Fulvio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fulvio:

    SBVMA03.zip 中包含的 tlv770p_trans.lib 模型文件注意以下事项:

    *型号使用说明: 
    *
    * 1. 已对以下功能进行建模
    *   a.对启动行为进行建模
    *   b.线路瞬变
    *   C.负载瞬态
    *   d。对电流限制和电流折返建模
    *   E. PSRR 仅建模到第1个极点和第1个零点(模型限制)
    * 2. 但并未对静态电流、噪声特性和温度影响建模

    此致、

    Alex Davis