This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:BQ28Z620EVM-CALIBRATION

Guru**** 2533740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508004/bq28z620evm-071-bq28z620evm-calibration

器件型号:BQ28Z620EVM-071
Thread 中讨论的其他器件:BQ28Z620

工具/软件:

尊敬的团队:
在我们的设置中、我们目前正在使用 BQ28Z620 EVM 板、该板包含2S 电池包(每个电芯的额定电压为3.7V、4000mA)。

借助 BQ Studio、我们能够成功校准电池包电压和各个电池电压。 但是、我们现在要通过编程方式执行此校准过程。

请说明以下几点:

  • 是否需要在代码中手动写入校准值、或者在提供电源并连接电池后、BQ28Z620是否会自动应用校准后的值?

  • 您是否有任何可用于通过固件执行电压和电流校准的基准或示例代码?

请提供任何指导或文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puppala、

    是否需要在代码中手动写入校准值、或者在提供电源并连接电池后、BQ28Z620是否会自动应用校准值?

    只需在器件上正确校准一次、并且可在生产期间使用这些校准值、但就代码中的校准值而言是有必要的、但您可以从黄金映像中获取这些信息。

    [引述 userid="622864" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508004/bq28z620evm-071-bq28z620evm-calibration
    • 您是否有任何可用于通过固件执行电压和电流校准的基准或示例代码?

    [/报价]

    我们没有任何通过代码执行校准的参考或示例代码、但您可以使用 BQstuido 来执行此过程、因为在开发阶段只需要一次。 但我附上了一个用于与 MCU 和电量监测计通信的文档。

    电量监测计通信:
    https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts = 1745961341189&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢您、
    Alan