This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:化学 ID 不正确

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z558, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507933/bq27z558-incorrect-chemical-id

器件型号:BQ27Z558
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

我已经 使用 BQ27Z558测试了锂离子聚合物电池包。

工具:EV2400、BQSTUDIO 1.3.127、用于获取用于识别化学 ID 的数据。

我遵循了 slva725a.pdf 文件中化学品 ID 选择工具(GPC)简易指南、但从数据中得到了不正确的化学品 ID。  

- 3.1锂离子/锂聚合物/锂离子  

电池规格

1.容量: 4200mA (min)

2.放电切断电压:3.0 V

3、充电限制电压:4.45 V

4、 电池类型: 聚合物锂离子电池

1.电池制造商数据表中的电池放电切断电压: 3.03.

2. 电池组中保护 IC 的过度放电-第一保护 IC : 2.500 V(典型值), 第二保护 IC : 2.500 V(典型值)

此后、我使用加载程序(3.0V)通过 UVP (欠压保护)停止以3.0V 的电压放电

> Chemical ID 推荐  

1st : 7259 - 层压板(LiMn2O4(COoNi)/ 8204mA 碳,4.47V

2nd : 2540 - 层压板(LiMn.h) 245mA 2O4 (co,Ni)/碳,4.45v

尽管我重复测试了两次、但推荐的化学 ID 非常不正确。

您能否回顾一下它并给出使用 EV2400和 BQstudio 测试此电池的任何想法、以便获取准确的化学 ID 数据?

感谢您的支持。

朴在勇

e2e.ti.com/.../1st_5F00_Chemical_5F00_ID_5F00_Report.zipe2e.ti.com/.../2nd_5F00_Chemical_5F00_ID_5F00_Report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaiyong、

    GPC 报告中值不一致的最可能原因可能是校准、我建议根据下面的文档进行校准。

    EMV (第10页):

    谢谢您、
    Alan