This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:与功能安全相关的技术问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505960/bq79616-q1-technical-questions-related-to-functioncal-safety

器件型号:BQ79616-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户一直在考虑将 BQ79616-Q1用于功能安全应用。 请您回答以下问题。

这些电芯具有的功能可在检测到过度充电情况时自动停止充电和放电。 我的客户假设 BQ79616-Q1由于该功能而损坏。 如果存在异常模式、BQ79616-Q1继续生成正常值(与实际电池电压不同)的电压数据、则系统无法停止充电和放电。

BQ79616-Q1是否有异常模式会继续生成与实际电池电压不同的数据?

2. BQ79616-Q1是否可以通过自诊断等来检测1的运行情况并通过通信将其通知 MCU?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您联系我们。

    如果我正确理解您的问题、您将质疑 BQ79616-Q1是否能够处理电芯中的过充情况、以及这是否可能导致器件仍报告正常值的情况、而不管真实的电芯电压是多少。  

    BQ79616-Q1 具有过压和欠压保护功能、可在器件处于 ACTIVE 或 SLEEP 模式时运行。 如果满足过充条件、则电芯将发生充电/放电、并且将看到超出器件规格的电压读数。  

       详细信息请参阅 BQ79616-Q1数据表中的相关图。

    由于这些保护块发生在主 ADC 之前、因此这些检查可以报告存在过压/欠压情况、并且不会显示错误的数据。  如果标记了这些保护、则会发出故障位并可供用户读取。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranav-San:

    感谢您的答复。 我的问题是、如果 BQ79616-Q1损坏、BQ79616-Q1是否仍会继续输出正确的电池值?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    根据数据表、BQ79616-Q1 ADC 与过压/欠压比较器分开、ADC 将继续输出读取的电池值、但在生成满足过压/欠压阈值的故障时。

    下面介绍了在满足过压/欠压条件时采取的操作。 如果没有发生复位、ADC 将继续读取。  

    感谢您的提问、

    Pranav Ananthan