This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210-Q1:BQ34210IPWRQ1

Guru**** 2481615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34210-Q1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506933/bq34210-q1-bq34210ipwrq1

器件型号:BQ34210-Q1
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我们将 在设计中使用电池电量监测计 IC 器件 BQ34210IPWRQ1和 BQ24105IRHLRQ1 电池充电器、为具有额定1000mA 可充电电池用于汽车应用的锂聚合物电池充电、那么我们可以使用电量监测计 IC 吗?

当我们在以前的设计中使用相同的燃油保护装置时、我们遇到了一些校准问题、您能对此提供支持吗?

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    您应该使用此电量监测计 IC、在该应用中不应该有任何问题、我们可以支持该产品。 我强烈建议您查看 TRM 以获得固件帮助、查看硬件帮助的数据表和 EVM 以获得更新帮助。

    产品页面:
    https://www.ti.com/product/BQ34210-Q1

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan。

    。 我们将此电量监测计 IC 与 S32K3 MCU 配合使用。

     之前、我们无法通过与 MCU 的 I2C 接口在 BQ34210-Q1中设置满电荷容量。  

    此外、您能否与 MCU 分享示例配置代码?

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、  

    我们通常强烈建议用户在配置电池电量计时使用 BQstudio、因为这里有文档并易于使用该产品、但我随附了可帮助进行 MCU 配置的文档。

    电量监测计通信:
    https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts = 1745951026528&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢您、
    Alan