请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z558 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
工具/软件:
Cell:2.5V ~ 4.45V
实际使用范围:3.4V ~ 4.38V
要获取化学 ID 数据并完成学习周期、我是否应该仅使用电芯的电压范围进行测试?
如果可以在实际使用范围下进行操作、我想在实际使用范围内进行操作。
如果您回顾并告诉我们、我将不胜感激。
感谢您的支持。
谢谢。
朴在勇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.