This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:启动时间计算

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509011/ucc28740-start-up-time-calculation

部件号:UCC28740
Thread 中讨论的其他器件:UCC28742

工具/软件:

您好的团队、

最坏情况下的启动时间是否会使用以下公式计算?

T_st (最坏情况)=CVDD*23V/100uA      (如果 CVDD=10uF、则 TST (最坏情况)=10U*23V/100u=2.3s)

如果我们要缩短启动时间、可选择使 CVDD 更小或使用 UCC28742并使用小 Rst?

此致
Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是最坏的情况。 实际上、充电电流是250uA。 如果您使用较小的电容器(我们的参考设计通常使用< 5uF 的电容器)、则在施加输入后、IC 需要200ms 时间才能开始开关。

    如果需要更快的启动速度、您可以减少 CVDD、或 使用具有较小 Rst 的 UCC28742。