This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:对相邻端子的影响

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502900/ucc27710-effect-on-adjacent-terminals

器件型号:UCC27710
主题: UCC27714中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!


我对 UCC27710有疑问。

是否有任何文档显示在向 HS (6引脚)施加620V 电压时对 LO (5引脚)的影响?

我想知道是否有任何原因或指标表明引脚之间的绝缘空间不是问题。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shuji。

    感谢您关注 UCC27710。 您的问题是关于8引脚 SOIC 600V 驱动器的关于引脚间距的常见问题。 在布线间距方面、有几个特定于应用的因素。 大多数应用不具有处于 IC 额定值的工作电压是一个考虑因素。 在许多情况下、应用电压远低于驱动器额定值、实际电压不构成问题。 在其他情况下、该应用要求在电路板和元件上涂抹涂层、从而减小所需的间距。 任何8引脚 SOIC 高压半桥驱动器都存在此问题、因为靠近 高压引脚的始终有低电压或接地引脚。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍勒·理查德


    感谢您的答复。

    客户计划使用它进行 PFC 控制。

    您是否有用于 PFC 控制的 UCC27710基准电路?

    在您的评论中、您说不会出现 IC 额定工作电压、
    是否可以为客户提供实际上不会导致任何问题的参考 PFC 电路?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    您能否确认客户正在考虑的 PFC 拓扑? 是图腾柱 PFC 吗? 我的评论基于、在某些应用中、驱动器上的电压应力不是整个 IC 额定值、而是取决于应用。 PFC 输出电压是400V 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的答复。

    一个客户正在考虑使用图腾柱 PFC。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    我看了一些关于建议间距的基本信息。 这取决于标准目标。

    电压电平的 PCB 布线间距计算

    对于400V 无涂层电路板、建议的间距为~1.4mm 或更高。 SOIC14封装还有一款600V 驱动器、在高压引脚上的间距要大得多。 如果需要更大的间距、您可能需要查看 UCC27714 600V 半桥驱动器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、


    我非常感谢你的答复。

    客户正在考虑采用 UCC27710。
    是否有任何适用于 PFC 控制的 UCC27710参考电路的参考文档?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    我不知道有使用 UCC27710的 PFC ti 参考设计。 但我找到了一个具有类似600V 驱动器的参考设计、即用于图腾柱 PFC 设计的 UCC27714。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02008

    希望这对您有所帮助。 两款驱动器都是600V 半桥驱动器。

    此致、