This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:BQ24298在电池电量不足时无法切断和损坏自身

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502033/bq24298-bq24298-fails-to-cut-off-and-damages-self-in-case-of-low-battery

器件型号:BQ24298

工具/软件:

您好:

我们使用 BQ24298作为电池充电器、也用于 OTG 升压转换。 我们看到、在理想情况下、所有功能都按预期工作、即电池充电、自动切断、动态电源路径管理和升压转换等、一切都正常、我们的软件检测到低电荷、然后关断系统。

在尝试不同电池时会发现这个问题、如果软件由于任何原因(电池故障或充电计算不正确)无法在电池低电量的情况下关闭系统、BQ24298将负责保持活动状态并保持 VSYS 电压开启、这样会像我想相信的那样损坏(损坏)。

我们试图通过设置更高的 SYSMIN 阈值来缓解这种情况、并阻止我的士兵(BQ24298)进入所谓的战争(过度用力)、但这并未解决问题。

现在、几乎有3个原型发生了这种情况、我们需要一些指导来解决这一问题。 是否有任何特定的设置可以应用、或者我们应该与 BQ24298一起使用以切断保护。 请向我们指出正确的方向。

此致、

Arif Gilani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arif :

    您的意思是"BQ24298旨在保持活动状态并保持 VSYS 电压开启"?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ning、

    我的意思是、bq24298不会在电池电压较低时自行关闭、而是尝试为系统供电。 这样做会消耗更多电流、从而导致自身受损。

    我们观察到、当第一个 bq24298发生故障时、它停止为电池充电、BATFET 可能已损坏。 在第二种和第三种故障情况下、bq24298完全停止运行、没有响应、也没有从输入到输出的调节。

    此致、

    Arif Gilani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arif:

    您提到了"第一个 bq24298发生故障、它停止了充电、第二个和第三个发生故障的情况下、bq24298完全停止工作"。  

    1.您是否注意到任何物理损坏,例如一个针脚对地短路?

    2、有问题的设备完全关闭后(即无 vbus,无 vbat)几分钟,然后应用有效 vbat 和有效 vbus, 有问题的设备是否工作?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ning、

    感谢您的答复。

    以下是我对您的问题的答复:

    1.任何引脚与 GND 之间都不会发生短路。

    2.没有、在第一次损坏事件中- IC 在电池上工作正常、VBUS 在 VSYS 上都提供3.6V 电压、但没有发生充电、OTG 功能也停止工作、这意味着升压 功能失败。 而在第2次和第3次事件中、IC 完全无响应、这意味着、无论 VBUS 有效和 VBAT 如何、VSYS 上都没有输出。 但没有短路。

    此致、

    Arif Gilani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、

    我更想知道我们是否应该对此类电池充电器使用任何外部欠压保护、因为在某些情况下、我们可能希望使用这样的 IC、此时没有主机来监测电压并将 IC 置于关断模式。  

    阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    我们将在下周初回复您。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    外部欠压保护更好。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    当您有机会时、能否同时查看我的问题?  我真的很感激

    bq24610在12V 输入时的充电电流问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ning、

    是的、我同意额外的外部保护是一个好主意。 您能否重点介绍一下外部欠压保护所采用的任何应用手册或一般实践。

    但是、bq24298的行为仍然是我们需要关注的问题。 您能否确认欠压是否会真正损坏 IC、以及是否没有可防止这种情况发生的设置。

    此致、

    Arif Gilani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    外部电池保护来自另一组。 请提交新的 e2e 咨询。

    通常、只有过压和过流情况可能会损坏 IC。 如前所述、在有问题的单元完全关闭(即无 VBUS、无 VBAT)几分钟后、应用有效的 VBAT 和有效的 VBUS 来检查器件是否确实损坏。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ning、

    我再次检查了电路板、发现3个损坏的 bq24298 IC 中有1个具有约111.2欧姆的极低电阻。 即使在 VSYS 引脚上也可以看到相同的电阻。

    这有什么意义吗? 我现在仍在进行这项调查。

    感谢您引导我进入另一组。 我会按照您的建议发布更具见解的 e2e 咨询。 是否应使用任何特殊标签、以使其进入正确的组?

    此致、

    阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arif:

    您是否会观察到故障器件上的 SYS 引脚到 GND 电阻约为111 Ω? 最好在从电路板上移除器件引脚2引脚电阻后测量该引脚2电阻。

    器件型号决定了支持组。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ning、

    是的、测量是在隔离连接到相关引脚的任何其他电路后进行的。 从电路板上移除 IC 后也确认了相同的情况。 SYS 和 BATT 引脚具有相对于 GND 的111.2 Ω 电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SW 引脚到接地电阻和 BAT 引脚到 SYS 引脚电阻如何?

    谢谢、

    Ning。