工具/软件:
我将设计一个双向转换器、并需要以下功能。
在高侧使用背对背 MOSFET。
放电时(从转换器到总线):
内部 MOSFET (转换器侧)始终导通。
外部 MOSFET (总线侧)充当理想二极管。
充电时(从总线到转换器):
内部和外部 MOSFET 始终处于导通状态。
我现在使用3个 MOSFET (实际上多个并联只是为了简化)来实现它们。
具有 TPS48100-Q1的背对背2个 MOSFET、因此当我需要充电时、我可以同时导通这两个 MOSFET。
1个 MOSFET 和 LM5050MK、因此在放电时、我有理想的二极管。
我想知道是否有一个控制器具有我需要的所有功能、因此可以减少一个 MOSFET。